Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, TPS923653, TPS923655, TPS922053, LM5177
主题中讨论的其他器件: TPS923655、TPS922052、 TPS922053、 LM5177
我有以下参数:
- VIN_MIN:12V
- VIN_MAX:48V
- 最大18.5V 的 WLED Vf
- ILED_max:1.4A
- 模拟调光输入。
TPS923653系列器件似乎适用于此应用。 在降压/升压配置中使用这些器件时、有什么需要注意的地方吗? 看起来评估套件仅提供升压配置。 这里是否有任何其他与开发套件配合使用的器件值得我考虑?
我将 在此详细介绍 TPS923653的数据表中的设计流程、但需要了解一下相关信息。
谢谢!