This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:考虑将 TPS923653用于宽输入降压/升压应用12-48VIN 1.4A 18.5VOUT 最大值

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, TPS923653, TPS923655, TPS922053, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330951/tps923653-considering-tps923653-for-wide-input-buck-boost-application-12-48vin-1-4a-18-5vout-max

器件型号:TPS923653
主题中讨论的其他器件: TPS923655、TPS922052、 TPS922053LM5177

我有以下参数:

  1. VIN_MIN:12V
  2. VIN_MAX:48V
  3. 最大18.5V 的 WLED Vf
  4. ILED_max:1.4A
  5. 模拟调光输入。

 TPS923653系列器件似乎适用于此应用。 在降压/升压配置中使用这些器件时、有什么需要注意的地方吗? 看起来评估套件仅提供升压配置。 这里是否有任何其他与开发套件配合使用的器件值得我考虑?

我将 在此详细介绍 TPS923653的数据表中的设计流程、但需要了解一下相关信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    • VIN_MIN:12V
    • VIN_MAX:48V
    • 最大18.5V 的 WLED Vf
    • ILED_max:1.4A
    • 模拟调光输入。
    [/报价]

    根据您的规格要求、TPS923655降压/升压连接不适合、因为当 Vin = 48V 且 Vf = 18.5V 时、CSP/CSN/SW 引脚的电压为48V + 18.5V = 66.5V、超出了 IC 的建议运行条件。 请参阅数据表中的第7.3节"建议运行条件"。

    我建议您首先使用预升压级将输入电压升压到中间电压、如52V、然后使用 TPS922052 / TPS922053等降压 LED 驱动器来驱动 LED。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的回复。 TI 这里有没有其他适用的降压/升压选项? 或者您描述的唯一 TI 器件架构是不是?

    再次感谢、

    -迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我将与其他团队进行核实 、并将在下周一给您回复。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我已经和其他团队核实了这一点。 如果您需要使用 TI LED 驱动器(集成恒流驱动器)、上面描述的架构将是唯一的方法。  

    不过、我认为可以使用 LM5177等普通恒压降压/升压控制器执行此操作(我在此将此器件型号作为 示例列出、因为 我对这些器件不是很熟悉、只是进行了粗略搜索。 因此可能不适合。)  电路、将其从恒压控制修改为恒流控制。 您可以提出有关这些降压/升压控制器的新 E2E 问题、看看负责这些器件的工程师是否有任何想法。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    在仔细研究我们的选项之后、我认为我们将追求 LM517 6 作为输入调节级、为我们的 LED 驱动器提供12V 电压。

    我正在考虑 使用 TPS923653 -对于通过12V 输入在升压配置中使用此器件、是否还有其他需要注意的事项? 不同的封装和电流限制之间是否有任何重大差异? 似乎 VSON 封装具有最佳的热性能、因此我想我们会使用这一种。 我们还希望有扩频功能。

    可以获取此器件 EVK 的 Altium CAD 吗? 这将是一个很大的帮助!

    谢谢。

    -迈克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我目前不在办公室。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    • 应在输入电压= 12V、输出电压= 18.5V、输出电流= 1.4A 的条件下使用 TPS923655。 TPS923653的电流限制对于您的应用条件而言太小。
    • 另请确保当 Vf = 12V 时、您的 LED 不会亮起。 (在升压拓扑中、可能存在从 Vin、电感器、肖特基二极管、感应电阻器、LED 到 GND 的电流泄漏。)
    • VSON 封装具有超小的结至环境热阻。
    • EVM 用户指南中显示了 EVM 的原理图和 PCB 布局。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的回复。 我将使用 TPS923655。 我们的 Vf_Nominal 电压为16.5V、因此输入电压为12V 时应该可以。

    您能否查看原理图以了解是否存在任何问题?

    谢谢。

    -迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请参考我的以下评论:

    • 使用额定值为18.2A 的电感器和12A 肖特基二极管超出了应用条件的规格。 您可以选择具有较小额定电流的电阻器。
    • 我建议您使用较大的电感或更高的开关频率。 我建议您选择 K_IND < 60%(请参阅数据表中的9.2.1.2.1节电感器选择。)。  
    • 您在检测电阻上需要另一个更大的电容器 C_SENSE (请参阅数据表中的第9.2.1.2.5节"其他外部元件选型")。
    • 您为 OVP 引脚选择了错误的分压器。  有关如何设计 OVP 电阻分压器、请参阅此[FAQ]。
    • C51过大、不需要。  有关如何设计 COMP 引脚组件、请参阅此[PDF]。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢你的评分 我进行了请求的更改。 我将电感器更改为15uH/K_IND 为35%。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我目前不在办公室。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请参考我的以下评论:

    • 我建议您在设计中为 R_damp 留出空间(请参考以下 [FAQ])。
    • 您 仍然无法正确设计 OVP 电阻分压器(请参阅此[FAQ])。 您的电流设置给出(1000/78.7 + 1)* 1.1V = 15.08V、并且此值低于您的 LED 电压(18.5V)。 如果不希望输出电流受 CV 模式的影响、应确保此值高于最大 LED 电压。

    此致、

    周老师