This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:是否可以重复触发电池低电压警告?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335983/bq35100-can-battery-low-voltage-warning-be-triggered-repeatedly

器件型号:BQ35100

如果我们将电池低电压警告阈值(0x41DB)设置为2700mV、我们会发现它只能触发一次。

即、我们首先将电压调整到2700mV 以下、然后再增加到3700mV、再降低到2700以下(第二个压降)。 除非 bq35100断电并再次上电、否则不能触发中断。


如果可以重复触发、请告诉我正确的操作步骤。

我在下图中找不到该寄存器、您能给我提供一些文档以便我了解如何设置它吗?

此致、

布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    35100是一种初级(不可充电)电池电量监测计、因此没有明确的阈值位、一旦电压降至阈值以下、就不会再升至阈值以上。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,非常感谢。