请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 如果我们将电池低电压警告阈值(0x41DB)设置为2700mV、我们会发现它只能触发一次。
即、我们首先将电压调整到2700mV 以下、然后再增加到3700mV、再降低到2700以下(第二个压降)。 除非 bq35100断电并再次上电、否则不能触发中断。
如果可以重复触发、请告诉我正确的操作步骤。
我在下图中找不到该寄存器、您能给我提供一些文档以便我了解如何设置它吗?

此致、
布鲁斯