This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS25982:关于 TdVdt

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333816/tps25982-tps25982-about-tdvdt

器件型号:TPS25982

您好!

・您能否介绍输出电压斜坡时间、即表8 (第31页)中的 TdVdt?

①Is 20ms 的典型值?

如果是典型值、您能告诉我最大值吗?

②If CL 和 RL 的值发生变化、20ms 的值是否也会发生变化?

您能否告诉我、是否有任何其他元素可以更改该值?

③If 值会根据 CL、RL 等因素变化、能否说明 TdVdt 的计算公式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shindo San:

    1. 否、20ms 不是典型值。 我们的器件在 dVdT 引脚上使用外部电容器提供可调压摆率(软启动)。 这在9.2.1部分中显示是一个示例。 您可以参阅第8.3.3.1节查看 dVdT 设置、我附加了第7.7节的表、其中显示了一些示例。 另请参阅本第7.7节。
    2. CL 和 RL 不会更改启动压摆率、但会确定消耗的电流。 您必须确保不会消耗非常高的电流、从而不会导致热关断。 我们有一款设计计算器可以为您提供帮助。 它是基于 Excel、包含有关无干扰启动的行。 我正在连接到它的链接。  SLVC779计算工具| TI.com

    如果您不理解或有任何后续问题、请在此回答。 如果没有其他问题、请点击"Resoluted"。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。

    ①Could 您告诉我、当 dVdT 引脚上的外部电容为10nF 时、Ton 的最大值是多少?
    ②Could 您能告诉我将8.3.3.1中计算的 SR 转换为 Ton 的公式吗?
    ③Is TdVdt 不是 TR、而是 Ton?
    ④Is CdVdt 是唯一改变压摆率的因素?
    ⑤Thank 你告诉我关于计算工具的信息。
    是否编写了有关如何使用计算工具的任何材料?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shindo San,

    1. 10nF 下的 SR 为4600/(10*1000),即0.46V/ms。 您没有提到应用中的标称工作电压。 我假设它是12V。 因此、所需的时间将为12/0.46 = 26ms。
    2. 第1点显示要计算的步骤。 查找使用4600/Cdvdt (pF)的 SR 并使用压摆率查找时间 T = V/V SR。
    3. 第7.7节的图显示了 TR 和 Ton 之间的差异。 基本上、Ton 包括一些延时时间+上升时间。
    4. 是的、如果器件处于 dVdT 启动状态、Cdvdt 将控制压摆率。 如果消耗的电流非常高、则器件将处于有效电流限制模式启动状态、但情况会有所不同。 不建议在 ACL 模式下启动器件、因为它可能导致启动问题。  
    5. 我不知道有任何指南。 你可以尝试理解它。 您基本上只在几个用不同颜色标记的单元格中输入您的设计要求。 请尝试、如果出现任何特定问题、您可以提出。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。

    ①I 想知道 T 的最小值和最大值。
    ・4600 CdVdt=4600/CdV= SR 典型值吗?
      如果是典型值、您能否告诉我最小值和最大值?

    ②T =V/TR、但它是上升时间(SR)吗?
      对于 TR、您能否告诉我如何找到导通延迟(TD、ON)?

    ★我最终想知道在以下条件下 Ton 的最大值。
    ・CdVdt=10nF
    ・Vin=12V

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shindo San:

    我很早就离开了,因为有些原因,因此错过了你的答复。 这里是我的回复。  

    1. 是的、此公式为您提供典型值。 因此、我们不提供压摆率计算的最小值和最大值公式。 如果我使用第7.8节中图20中的 DVDT 充电电流特性。 您将得到公式范围:SR = 4450/Cdvdt 至4650/Cdvdt。
    2. 上升时间计算范围为从10%电压电平到90%电压电平。 如果将0.8乘以使用此公式计算出的时间、则将得到上升时间。 同样、TD、导通延迟不属于10nF 12V 值。 根据此表、我们可以预期延迟约为4-5 ms。
    3. 我了解您的要求。 它应该约为25.8ms~27ms + TD、on (应该约为 5ms)、因此您可以预期 Ton 的最大值将约为32ms。 如果时序限制非常严格、请添加缓冲区。  

    我有一个该器件在启动时的示例。 在此、如果您观察、我们得到大约5ms td、on 延迟。 该测试是针对15nF dVdT 12V 进行的。 我们并不是要描述此规格、我只是分享一个测试、我出于其他一些原因执行了该测试、以此为例。  

    如有疑问或有任何后续问题、请随时回复。 如果没有其他问题、请单击 Resolved (已解决)。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您回答我的问题。 我真的很感激。

    我还有一个问题。

    为什么第7.8节的图20中的 Idvdt 值与表中的 Idvdt 值如此不同?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shindo San:

    这一点非常有效、我想我在这里犯了一些错误。  

    图是不同电压和不同温度下的典型值。 该表是通过表征多个器件来完成的、因此还包括工艺差异。

    因此、如果我们使用表值、那么我们将得到19ms 至60ms。 实际上、大多数器件将保持接近前面回答中提到的时间范围(12V 在各种温度下的典型时间范围)、但该范围也能保证适用于临界情况。

    我很抱歉给您造成这种困惑、感谢您指出这一点。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的快速响应。

    您能否告诉我、您是否有关于特殊情况发生频率的任何信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shindo San:

    因此、我找到了数据、但我首先必须与验证团队进行仔细检查。 我明天会回到你的 EOD。  

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shindo-San:

    我获取的数据是用于其他东西。 我正在尝试获取统计数据来查找分布。

    同时、您能介绍一下最终应用、工作温度等条件。 如果您不想在此处共享、可以直接向我发送消息或给我发送电子邮件。  

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    需要关于最终应用的哪些信息?

    工作温度为45℃。

    其他条件是否为 VIN、VEN/UVLO、RILIM 和 Cdvdt 值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shindo-San:

    我已使用私人留言功能应答。

    如果没有其他查询、请单击已解决、以关闭该主题帖。

    此致、
    阿鲁什