This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:TPS63802DLAR 在升压模式下运行时遇到问题。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPSM83100, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322624/tps63802-tps63802dlar-getting-issue-to-operate-in-boost-mode

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件: TPSM83100TPS631000

您好!

我们在设计中使用了 Part #TPS63802DLAR、并准备了原理图和布局。

我们还使用了 Web Bench 来设计硬件。 随附是网络工作台生成的数据、以下是设计要求。

要求:-

输入电压:1.3V 至3.6V

输出电压:5V。

输出电流:500mA、-750mA。

在板启动过程中、我们面临两个不同的问题。

问题  1:-

接收到电路板后、在电路板调通时、设计在输入电压为1.72V 时提供5V 输出、如果我将输入电压降低到1.7V 以下、输出变为0V。

问题  2:-

当输入为1.72V 且此时输出为5V 时、如果我连接10OHMS 的负载来设置500mA 的负载电流、输出电压将降低至3.23V、此次输入采用1.002A 电流(设置电流为2A)。

尝试  相比较。

1) 1)移除 EN 引脚电阻分压器并直接将 EN 引脚连接到 VIN。

请查看随附的 Web Bench 参考原理图并附上实际设计图像、以供您查看。

请尽早提供解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Borad 您好:

     我认为这个问题是与 Vin 上升 UVLO ,典型值是1.7V,而 Vin 下降 UVLO ,典型值是1.25V。

     问题1:如果您 将输入电压降至1.7V 以下、由于输入电压小于 VIN RISING_UVLO、因此输出将变为0V。

     问题2:请捕获 IC VIN 引脚的波形,并 考虑状态期间从输入源汲取的浪涌电流,检查是否触发了 Vin 下降阈值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的回复。

    我们将检查并得出结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    根据测试、我们得到的结果如 附件所示。

    请检查一下、让我知道如何获得所需的结果?

    我没有在整个输入电压范围内使输出电压保持恒定。 从输入端,我已经设置电流5A。

    请根据要求建议运行设计的选项。 e2e.ti.com/.../TPS63802DLAR_5F00_1.3V_2D00_3.2V-to-5.00V_5F00_1A.pdf(I/P1.5V 至3.2V、输出5V 500mA -750mA)

    我还附上了设计原理图、Web 工作台原理图和测试结果。

    e2e.ti.com/.../8547.Test.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alpesh:

     AE Tao 将帮助这个案例,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    您手头有 EVM 吗?  如果愿意、您是否可以仅使用 EVM 来评估输出能力、因为它有助于避免意外负载。

    对于 TPS63802、我认为它可以支持您的应用、除非触发 UVLO_OFF。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    感谢您的答复。

    我自己检查了设计、发现了布局中的问题、问题是我没有按照重新管理将 GND 路由。

    我已经通过放置 GND 跳线对电路板进行了返修、从而使开关环路最短、问题得到解决。

    现在我可以将该设计运行为输入1.7V 至3.2V 输出和输出5V@500mA。  

    迄今为止、IC 在1.72V 电压下运行、UVLO 上升为1.7V、但我需要以1.5V 电压使 IC 运行(UVLO 上升应为1.5V)、以使 5V@500mA 的输出 连接到750mA。

    您能不能建议使用芯片来满足您的需求?

    谢谢。
    阿尔皮什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    恐怕 TPS6380X 目前是最适合您的应用的器件。

    其他选项应是 TPS631000/10、TPSM83100/1。 但它们仍然无法完全满足您的要求、UVLO_Rising 为1.6V。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    感谢您的意见。

    根据 TPS6308X 的数据表、UVLO 上升为1.6V 到1.79V、这不符合我的要求。 我需要在1.5V 输入下获得输出电压。

    请向您推荐最佳选择。

    此致、
    阿尔皮什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    是的、我知道、但我认为目前没有任何器件能够完全满足您的要求。

    对于 TPS6380X、其优势在于其低 UVLO 关断阈值。

    对于 TPS6310xx/TPSM8310x、它们的优势在于其较低的 UVLO_ON 阈值(最大1.6V)

    但不幸的是、这两者都无法100%满足您的需求、那么、您的应用是否可以在启动前提供更高的电压。 TPS6380X 会更合适。 否则、TPS6310xx 和 TPSM8310x 系列会更好。

    您能告诉我 您的申请的详细信息吗? 只是想知道输入电压范围为何如此宽。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    谢谢您的帮助。

    该应用是类似的:我们将从 电池单元得到输入电压,无论是1单元或2单元意味着1.5V 或3.2V,两个盒式输出都将5V @ 500mA 到750mA 将用于我们的应用团队。

    此致、

    Alpesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    TPS6310XX、TPSM8310x 和 TPS6380X 都可以满足您的输出电流能力要求。

    如果您可以确保启动电压高于1.8V、则 TPS6380x 是更好的选择。 或者、我认为 TPS63101XX 和 TPSM8310X 应该更好。

    此致

    陶氏