This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1的内部 NTC 下拉值

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331781/bq34z100-g1-internal-ntc-pull-down-value-of-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我们制造了一个测试设备、对 BMS 硬件进行自动化测试、因此我们对电池电芯和所有 NTC 进行了仿真。 对于 BQ769X0和 BQ769X2器件、我们在数据表中找到了所有必要的值。 对于 BQ34z100-G1、我们需要知道引脚11 (TS)上的内部下拉电阻器的大小。 数据表仅提供以下信息:

'当一个外部热敏电阻被使用时、REG25 (引脚7)被用来偏置热敏电阻、而 TS (引脚11)被用来测量热敏电阻电压(在器件内部执行一个下拉电路)。 然后、该器件关联
电压与温度间的关系、假设热敏电阻是 Semitec 103AT 或类似器件。

如果不知道下拉值、就无法精确地仿真外部 NTC。 我们试图测量、但似乎 NTC 已切换、因此并非始终开启。 我们可以通过将 BMS 放入人工气候室来重新计算其值、但如果可以告诉我们这个值、就只需要做这个工作。

提前感谢。

马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    该主题已分配给 BQ34z100专家。 他目前不在办公室,但他应该在明天回来与你.

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    过去对于其他器件使用10k 欧姆电阻器、我必须向设计团队验证 BQ34z100的具体值。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    在寄存器25上有一个5k Ω 内部上拉电阻。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然数据表介绍了 TS 引脚上的下拉电阻器信息(请参阅上文)、但您所说的 REG25上的5k 上拉电阻器有点令人困惑。 什么是对的、什么是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉,不一致,我的错误, 5k 欧姆内部 下拉在规定25。

    此致、

    埃文