主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
您好!
我们制造了一个测试设备、对 BMS 硬件进行自动化测试、因此我们对电池电芯和所有 NTC 进行了仿真。 对于 BQ769X0和 BQ769X2器件、我们在数据表中找到了所有必要的值。 对于 BQ34z100-G1、我们需要知道引脚11 (TS)上的内部下拉电阻器的大小。 数据表仅提供以下信息:
'当一个外部热敏电阻被使用时、REG25 (引脚7)被用来偏置热敏电阻、而 TS (引脚11)被用来测量热敏电阻电压(在器件内部执行一个下拉电路)。 然后、该器件关联
电压与温度间的关系、假设热敏电阻是 Semitec 103AT 或类似器件。
如果不知道下拉值、就无法精确地仿真外部 NTC。 我们试图测量、但似乎 NTC 已切换、因此并非始终开启。 我们可以通过将 BMS 放入人工气候室来重新计算其值、但如果可以告诉我们这个值、就只需要做这个工作。
提前感谢。
马塞尔