This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:ILIM5V 寄存器设置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336393/tps25750-ilim5v-register-settings

器件型号:TPS25750

大家好、

我们采用可逆电池供电。 为此、我们 为 PP5V 路径选择一个5V@3A 降压转换器。  

完成芯片设置后、我们找不到"7.8 PP_5V 电源开关特性"表关于 ILIM5V 值、我们如何从寄存器设置此值?

我们需要选择"Setting 2"

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    感谢您与我们联系!

    ILIM5V 值在固件内设置、不能通过器件寄存器进行配置。 请参阅下面的部分 9.3.3.1.1 PP_5V 电流钳位:

    您可以在应用定制工具中为5V 路径设置电流限制、方法是将 最大电流 峰值电流 寄存器0x32中(见下文)。  这两个值的组合将决定固件选择的 ILIM5V 设置。  

    此致、  

    A·克德尔