请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 大家好、
我们采用可逆电池供电。 为此、我们 为 PP5V 路径选择一个5V@3A 降压转换器。
完成芯片设置后、我们找不到"7.8 PP_5V 电源开关特性"表关于 ILIM5V 值、我们如何从寄存器设置此值?
我们需要选择"Setting 2"

此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们采用可逆电池供电。 为此、我们 为 PP5V 路径选择一个5V@3A 降压转换器。
完成芯片设置后、我们找不到"7.8 PP_5V 电源开关特性"表关于 ILIM5V 值、我们如何从寄存器设置此值?
我们需要选择"Setting 2"

此致