Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02, LMG5200, LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:、 LMG2100R044
TI 技术支持早上好
我打算使用 LMG5200MOFT 并且有一些问题。
1. VCC 最大电流为5mA、 为什么 评估板 LMG5200EVM-02具有1A LDO? 可以使用50mA LDO 吗?
2. 您是否在 H 桥配置中有类似的器件?
3.是否可以为输入信号推荐驱动器(半桥和全桥)而不是 带2个反相器和二极管的逻辑?
(需要包含死区时间控制和使能)。
4.注意 VCC (5V)有5个电容器,不符合部件数据表。
我需要这么多电容器吗?
还要注意、LDO 输入有4个电容器(同样不符合 LDO 数据表)
电容器9、 是否需要? 还是只是好的做法?
5.能否从桥式电源驱动 LDO 电压? 电桥的噪声可能会影响 LDO 输出?
6.如果2个半桥产生 H 桥、我是否能够使用单个 LDO (每个 LMG5200MOFT 引脚附近有2-3个电容器、并在 器件之间使用 LDO)驱动两个(5V)?
耶霍拉姆