This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200EVM-02, LMG5200, LMG2100R044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336783/lmg5200-lmg5200

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:LMG2100R044

TI 技术支持早上好

我打算使用 LMG5200MOFT 并且有一些问题。

1. VCC 最大电流为5mA、 为什么 评估板 LMG5200EVM-02具有1A LDO?  可以使用50mA LDO 吗?

2. 您是否在 H 桥配置中有类似的器件?

3.是否可以为输入信号推荐驱动器(半桥和全桥)而不是 带2个反相器和二极管的逻辑?  

 (需要包含死区时间控制和使能)。

4.注意 VCC (5V)有5个电容器,不符合部件数据表。

 我需要这么多电容器吗?  

还要注意、LDO 输入有4个电容器(同样不符合 LDO 数据表)

电容器9、  是否需要?  还是只是好的做法?    

5.能否从桥式电源驱动 LDO 电压?  电桥的噪声可能会影响 LDO 输出?

6.如果2个半桥产生 H 桥、我是否能够使用单个 LDO (每个  LMG5200MOFT 引脚附近有2-3个电容器、并在 器件之间使用 LDO)驱动两个(5V)?

耶霍拉姆

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yehoram:

    1.1A LDO 的 额定电流比必要的高得多。 Vdd 引脚的电源电流取决于开关频率、数据表中的图1显示了跨频率的 VDD 电流。

    2.我们没有全桥模块中的部件。 与此器件(LMG5200)类似、我们也有 LMG2100R044。 这也是一个具有集成栅极驱动器的4.4m Ω 半桥。

    3.对于该器件、栅极驱动器集成到封装中、因此不需要外部栅极驱动器。 为了添加死区时间控制、我们通常使用 RC 电路并在数据表中相对于 HI 和 LI 引脚的阈值电压设置上升时间。 为了添加使能、我已通过电子邮件向您发送 了一份原理图、其中包含我们常用于添加使能功能和死区时间的原理图。

    4.对于 LMG5200、我们建议放置1uF 和2.2uF 电容器。 我们建议将1uF 电容器尽可能靠近 Vcc - AGND 引脚放置。 2.2uF 电容器也应放置在 Vcc - AGND 引脚附近、但距离有多近时优先级不高。 EVM 原理图中的其他7个电容器用于 LDO、这些电容器可能对于该 LDO 不是必需的。 我们建议遵循您选择的 LDO 数据表。

    5.我可能读错了这个问题、但据我了解、电桥源是 Vin 电压。 根据上述了解、 由于 Vin 是直流电压、因此您可以将 LDO 连接到该网络、从而产生 Vcc 电压。 我建议将此分流器连接到网络上 、该网络噪声最小、可能在 Vin 电容之前。

    6.您可以使用同一个 LDO 驱动两个半桥。

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Kyle

    感谢您的快速重播。

    目前、我可以在旧版本的板上看到

    1. 5V 电压下的430mA 消耗。

    2.打开开关启动时 ,在5V 电源下,200us 内可以看到电流振荡。 450mA 处保持稳定。

    3.5V 线性压降、直至 FET 停止工作。

    4. FET 停止工作时线性压降停止。

    5.  切换停止时,5V 恢复原始值。

    我的初始 想法是从5V 驱动器到 LDO 反馈产生影响。

    LDO 是固定电压、但可能通过与其中一个反馈电阻器并联的内部反馈电阻器和电容器来实现。

    当 我查看  LMG2100R044评估板时 、我注意到 LDO  和5V 驱动器之间有一个串联的6欧姆电阻器

    如果在我的设计中串联电阻器的450mA 功耗是低、那么将不会有5V 电压。

    仅当电流值较低时才可以放置该电阻器。

    该电阻器是 RC 滤波器的一部分、方向是滤除从  LMG5200到 LDO 的噪声(如果 我正确理解其用途)

    因此、高电流消耗表示  LMG5200无法正常工作。

    根据您的经验- LMG2100R044中的添加电阻器是否就是解决该问题的答案?

    或者可能有其他原因吗?

    耶霍拉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下如何加载图片吗?

    耶霍拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yehoram:

    我们已通过电子邮件联系以继续此主题。 在不降低质量的情况下、在其中包含图片应该更容易。

    此致!

    K·沃尔夫