请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件: BQ25798
您好!
我目前正在测试 BQ25703A 以便为我的3节锂离子电池组充电、它运行良好。
但是、它缺少充电终止电流等一些特性、并且具有低分辨率的充电/放电电流读数。 我还需要估算 SoC、但它不具备此功能。
经过一些研究、我 发现了一个可以满足我需求的候选设计、这是: BQ25798 (充电器 IC)+ BQ24Z100-R2 (电量监测计)。 锂离子电池组的电量介于3S-4S 和800mA i é i é i é l é-8000mA
是否 有集成了电池充电和电量监测功能的 IC? 如果没有、该设计是否适合我的需求。
谢谢!
帕特里克