This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:带电量监测计的3s/4s 锂离子电池充电器 IC

Guru**** 2520110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337209/bq25703a-3s-4s-lithium-ion-charger-ic-with-fuel-guage

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25798

您好!  

我目前正在测试 BQ25703A 以便为我的3节锂离子电池组充电、它运行良好。

但是、它缺少充电终止电流等一些特性、并且具有低分辨率的充电/放电电流读数。  我还需要估算 SoC、但它不具备此功能。

经过一些研究、我 发现了一个可以满足我需求的候选设计、这是:  BQ25798 (充电器 IC)+ BQ24Z100-R2 (电量监测计)。  锂离子电池组的电量介于3S-4S 和800mA i é i é i é l é-8000mA

是否 有集成了电池充电和电量监测功能的 IC? 如果没有、该设计是否适合我的需求。

谢谢!

帕特里克



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    [quote userid="598654" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337209/bq25703a-3s-4s-lithium-ion-charger-ic-with-fuel-guage 通过一些研究,我 发现一个可以满足我需求的候选设计是:  BQ25798 (充电器 IC)+ BQ24Z100-R2 (电量监测计)。  锂离子电池组的800mA 电量从3S-4S 和-8000mA 中不等[/报价]

    我根据您的设计 要求推荐此选项、因为我们没有任何具有符合您要求的电池充电和电量监测计功能的 IC。

    此致、

    Christian。