This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:预充电和电池 PCM

Guru**** 2542750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335603/bq25170j-precharge-and-battery-pcm

器件型号:BQ25170J

我正在使用包含 PCM 的单节锂电池组测试 BQ25170J 的预充电功能。 我预计在连接深度放电的电池时会出现预充电电流、但 我得到的却是满电流。   

我正在使用设置为5V 的工作台电源、BQ25170J 上的充电电流设置为100mA。

PCM 在2.75V 时关闭。  当我绕过 PCM 时 、我可以使用电阻器将电池缓慢放电至2.6V 以下。 当我将 BQ25170J 连接到包括 PCM 在内的电池组时、充电率从未出现进入预充电模式、电流立即为100mA。 当我绕过 PCM 并将  BQ25170J 直接连接到电芯时、20mA 处会出现预期的预充电电流。  

BQ25170J 和电池 PCM 之间的相互作用中是否存在可防止发生预充电的情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    是的、这可能是 BQ25170J、电池和 PCM 之间的相互作用。

    您是否有显示装置未进入预充电状态的开启示波器捕获?

    OUT 上电压的短暂上升时间和抗尖峰脉冲时间可能会导致过冲:

    1.) 如果 PCM 跳闸且打开充电器将仅看到输出电容器和电压将快速上升。

    2.) 在抗尖峰脉冲时间为16ms 时、电压可能会在 PCM 关闭之前上升至快速充电。

    3.) 当它接近时、电压 OUT 将降低、但由于迟滞现在必须降低100mV 才能进入预充电状态。

    从预到快速转换的规格:

    预充电快速充电抗尖峰脉冲16ms。

    2.7V 至3.0V 的预快速充电

    滞后为100mV 下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 为我们提供了有关迟滞的分析和信息。 我是否理解到更低的电池电压、接近2.2V、或者更可能因迟滞而重新进入预充电模式?  

    预充电的目的是什么 ?电池电量不足时、进入充满电速率的风险是什么?  

    我将看能否获得一些帮助来设置示波器捕获、但在此自定义 PCBA 启动上仍有许多其他项目要测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    当电池电压为2.2V 时、充电器应处于 PRECHARGE 模式、除非配置为 LFP 电池化学成分。

    过早充电会损坏电池并缩短电池的使用寿命、这就是使用预充电的原因。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够捕获电流曲线、并 能够确认 即使在已连接 PCM 的情况下预充电模式是否可行。 从放电的电池开始以在一夜之间稳定到2.35V 不起作用、尽管我确实看到了14ms 的抗尖峰脉冲时间、在该时间内电流处于预充电水平、然后进入完全充电速率。  

     诀窍是在 拆下放电电阻器后立即开始充电、电池电压仍低于2.1V。 进入 PRECHARGE 模式的时间为200ms。 在充电过程中、用万用表测量电池上的电压几乎立即就能看到2.8V 以上、所以我不会感到意外、因为我没有使用示波器就错过了预充电模式。  

    200毫秒仍然比完全绕过 PCM 时得到的预充电时间短、即1分16秒。

    现在我可以理解这种行为、因为电池 PCM 指定了3.5V 的"过放电释放电压"和3.0V 的"过放电检测电压"。 这会导致 PCM 关闭和打开、并由于电容器的作用、在突发中有效地将更多电流泵入电池。