您好!
我有一个关于 TPS61376的 ILIM 的问题。
平均输入电流可受 ILIM 功能限制。
但峰值开关电流只能通过 ILIM 稳定电流4.5A 或2.5A 来改变。
我无法理解如果平均输入电流达到 ILIM 编程的平均电流会发生什么情况。
您能告诉我它是怎么工作的吗?
此致、
奥巴
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oba:
当电感器电流达到 峰值电流时、开关会关闭(您猜的没错)。 在内部 toff 块产生的关断持续时间之后、该开关会导通、然后在达到峰值电流限值时再次关断。
平均输入电流限制控制有点复杂。 将对流经 ISO FET 的电流进行检测并求平均值以获取输入电流、然后与 ILIM 引脚设置的限值进行比较。 比较结果会控制开关的开/关、使输入电流等于设定的限值。
平均输入电流达到限制值或电感电流达到峰值电流时的总体行为非常类似:如果 Iout 进一步增加、Vout 将下降。
设定的平均输入电流计算如下。
在正常工作条件下、负载从轻到重、输入电流限制功能的工作速度通常足够快、可以限制输入电流而不出现尖峰。 我为您的基准附加了一个波形、其中 Iout 从0跃升至400mA。 Ch4是输入电流。


此致
雷