This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:允许的最大输出电容

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334417/lp38693-maximum-allowable-output-capacitance

器件型号:LP38693

您好!

我使用的是 LP38693QSD-5.0/NOPB。 我想知道输出端允许的最大电容是多少、因为我将该5V 电压连接到多个负载。 每个引脚都有一些去耦电容。 因此、我想知道允许在输出端连接的最大电容是多少。

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    让我来深入了解一下、并在下周初为您提供答案。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

     LP38693QSD-5.0/NOPB 没有最大输出电容值以保证稳定性。 但是、由于反向电流问题、建议保持 COUT < 1000μF。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    感谢您的答复。 如果我理解正确、应该连接到输出引脚上的总电容应该小于1000uF。 您能否解释一下您提到的反向电流现象、或者您能否分享任何对此进行了说明的应用手册。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    当然、很乐意提供帮助。 与反向电流相关的非常大的输出电容是 LDO 输入端短接至 GND 的故障情况的问题。 如果在 LDO 的输出端有大电容器时发生这种情况、反向电流将流经 LDO、从 OUT 流向 IN 并损坏器件、然后 LDO 才有时间响应/关闭其内部 FET。

    另一个更常见的考虑因素是浪涌电流。 如果 LDO 输出端有大输出电容、则在 LDO 启动时会出现浪涌电流尖峰、该尖峰可能远高于器件的额定输出电流。 浪涌电流会导致 LDO 的电源电压下降、如果这种浪涌电流尖峰足够高、可能会导致 LDO 的电源电压下降到足够低、从而导致系统级问题。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    感谢您的解释。 这是我的假设。 数据表中还提到使用 ESR 介于5m Ω 至500m Ω 之间的输出电容器。 但在我要使用的电容器数据表中、在不同频率下具有不同的 ESR 值。 我应该考虑什么价值? 以下是电容器数据表中的 ESR 图。 我要并联使用100nF 和10uF。 您能告诉我必须考虑 ESR 值的频率是多少吗?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您只需考虑 LDO 带宽内的频率。 对于 高达100kHz 的 LP38693QSD-5.0/NOPB、(数据表中的9.2.2.7节列出了 RFI/EMI 敏感性)。 但是、应评估您希望在系统中看到的所有高达100kHz 的频率。

    两个并联电容器的 ESR 可以根据感兴趣的频率范围进行计算-- 我  在网上找到了这篇文章,其中有公式和一些计算示例,可以帮助你解决这个问题。  

    此致、

    凯尔西