This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:问题:LM2676T-ADJ/NOPB 过流保护

Guru**** 2815175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337871/lm2676-question-lm2676t-adj-nopb-overcurrent-protection

器件型号:LM2676

您好、TI 团队、

感谢您的支持。

我对  LM2676T-ADJ/NOPB 过流保护有疑问、

当环境是  

24V 作为电压输出、1A 作为电流输出。

*当电流从1A 输出到 3.6A 时,电压将下降多少(作为 过流保护率)?

您能提供一些建议吗?

此致、

高志

T4673274

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi-San:

    感谢您发送编修。 您指的是哪个版本的数据表?  我刚刚从 TI.com 打开了最新版本、虽然 ICL 限制是相同的、但它看起来有所不同。

    请注意、ICL 是开关峰值电流的电流限制阈值、或者电感器峰值电流、保证负载电流为:

    Io = ICL - 0.5*(Vin-Vo-Fsw)/(VF * Lo)*((Vo+Fsw VF)/Vin)

    其中 Fsw 是开关频率、Lo 是电感器、VF 是二极管正向压降。  

    只有当 Lo=infinative 时、您才会得到 Vout 始终稳定在1-3.6A 负载上。  实际上、您可能会超过3.6A 电流限值、可以通过解析上述公式来估算最小 Vout。   

    希望这澄清了、  

    谢谢。

    友好