This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:EMI 问题

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338426/lm25141-q1-emi-issue

器件型号:LM25141-Q1

您好!

目前客户正在使用 LM25141Q
存在超出30M~108M 标准的 EMC 现象
查看数据表、中提到压摆率可以调整以降低 EMI。


调整压摆率是否有任何建议值?

谢谢、此致(&B)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们可以通过添加一个与 BOOT 电容器串联的 BOOT 电阻来调整压摆率。  您还可以使用开关节点到接地端的 RC 缓冲器进行实验。  从一个~1 Ω 1206电阻器和一个100pF 电容器开始。  可以逐步将电容器增加到470pF、以消除噪声。

    还可以尝试在输入端使用100MHz 铁氧体磁珠。  如果无法实现效果、则建议使用共模扼流圈来提高 CM 噪声的衰减频率。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。