请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25141-Q1 您好!
目前客户正在使用 LM25141Q 
存在超出30M~108M 标准的 EMC 现象 
查看数据表、中提到压摆率可以调整以降低 EMI。 

调整压摆率是否有任何建议值? 
谢谢、此致(&B)、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前客户正在使用 LM25141Q 
存在超出30M~108M 标准的 EMC 现象 
查看数据表、中提到压摆率可以调整以降低 EMI。 

调整压摆率是否有任何建议值? 
谢谢、此致(&B)、
David、您好!
我们可以通过添加一个与 BOOT 电容器串联的 BOOT 电阻来调整压摆率。 您还可以使用开关节点到接地端的 RC 缓冲器进行实验。 从一个~1 Ω 1206电阻器和一个100pF 电容器开始。 可以逐步将电容器增加到470pF、以消除噪声。
还可以尝试在输入端使用100MHz 铁氧体磁珠。 如果无法实现效果、则建议使用共模扼流圈来提高 CM 噪声的衰减频率。
希望这对您有所帮助。
大卫。