大家好、
我的客户使用 TPS7A85A 作为可调模式、但他们的连接存在一些问题、您能帮助我检查以下 连接是否可行吗?
输出设置为1.8V、并且反馈连接一个9.68k 欧姆、使用内部12.1k 欧姆+ 9.68k 欧姆作为电阻分压器、如下所示。 (请忽略输入1.4V 和输出0.9V、假设输入为2.5V、输出为1.8V)。 所有 OUT 电压设置引脚均悬空(未使用)。
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 TPS7A85A 作为可调模式、但他们的连接存在一些问题、您能帮助我检查以下 连接是否可行吗?
输出设置为1.8V、并且反馈连接一个9.68k 欧姆、使用内部12.1k 欧姆+ 9.68k 欧姆作为电阻分压器、如下所示。 (请忽略输入1.4V 和输出0.9V、假设输入为2.5V、输出为1.8V)。 所有 OUT 电压设置引脚均悬空(未使用)。
此致、
罗伊
尊敬的 Stephen:
您是否具有 TPS7A85A 内部12.1k 欧姆的容差? 我认为它有容差、那么客户可以确定他们是否仍然使用它。
由于我的客户如上图所示的连接方式、我认为如果使用外部电阻分压器、至少它应该将顶层或底层从 SNS 切割到 Vout、 如果网不是顶层或底层、则不能使用外部电阻分压器、因此请告诉我其内部12.1k 欧姆的容差。
如果您有任何其他建议、另请告诉我、要使用任何输出模式、因为任何输出引脚都悬空、因此无法使用。
谢谢。
此致、
罗伊