This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:可调输出模式下的连接

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338352/tps7a85a-connection-at-adjustable-output-mode

器件型号:TPS7A85A

大家好、

我的客户使用 TPS7A85A 作为可调模式、但他们的连接存在一些问题、您能帮助我检查以下 连接是否可行吗?

输出设置为1.8V、并且反馈连接一个9.68k 欧姆、使用内部12.1k 欧姆+ 9.68k 欧姆作为电阻分压器、如下所示。 (请忽略输入1.4V 和输出0.9V、假设输入为2.5V、输出为1.8V)。 所有 OUT 电压设置引脚均悬空(未使用)。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    一般而言、我们不建议将其中一个内部 ANYOUT 电阻与一个外部电阻搭配使用。  请参阅方框图下方的此注释:

    我们建议使用2个内部 ANYOUT 电阻或2个外部反馈电阻来设置 Vout。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您是否具有 TPS7A85A 内部12.1k 欧姆的容差? 我认为它有容差、那么客户可以确定他们是否仍然使用它。

    由于我的客户如上图所示的连接方式、我认为如果使用外部电阻分压器、至少它应该将顶层或底层从 SNS 切割到 Vout、 如果网不是顶层或底层、则不能使用外部电阻分压器、因此请告诉我其内部12.1k 欧姆的容差。

    如果您有任何其他建议、另请告诉我、要使用任何输出模式、因为任何输出引脚都悬空、因此无法使用。

    谢谢。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    不幸的是、我没有容差、我怀疑它大于我们使用分立式电阻器时的容差。  此容差并不像不同 ANYOUT 电阻器间的激光修整那么重要。  它们本身可能具有较宽的容差、但激光修整可实现非常精确的输出电压、这是客户通常希望看到的。

    如果无法使用 ANYOUT 产生1.9V 电压、我建议使用分立式电阻器来设置设定点。

    谢谢。

    斯蒂芬