This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:涓流充电功能。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337886/bq24725a-trickle-charge-function

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件:BQ24725

大家好、

BQ24725具有 MPS MP2760 涓流充电功能?  或者您有其他更好的建议吗?

当电池电量耗尽时、电池具有一块会切断电源路径的保护板。 此时、电池电压为0伏。 此时、我是否可以使用涓流充电对其进行充电?
因为当电池电量耗尽时、电压为0V、充电器会判断没有电池。 因此、它无法对电池进行充电。

e2e.ti.com/.../MP2760GVT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    Unknown 说:
    电池电量耗尽时、电池具有可切断电源路径的保护板。 此时、电池电压为0伏。 此时、我是否可以使用涓流充电对其进行充电?
    因为当电池电量耗尽时、电压为0V、充电器会判断没有电池。 因此、它无法对电池充电。

    我们具有预充电功能、该功能应该能够为电池提供低电压电流。

    Unknown 说:
    BQ24725具有 MPS MP2760 涓流充电功能?  或者您有其他更好的建议吗?

    根据数据表、MP2760是一种降压/升压充电器。 您正在寻找类似的降压/升压充电器还是仅一种降压充电器?

    此致、

    Christian。