请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 主题中讨论的其他器件:BQ24725
大家好、
BQ24725具有 MPS MP2760 涓流充电功能? 或者您有其他更好的建议吗?
当电池电量耗尽时、电池具有一块会切断电源路径的保护板。 此时、电池电压为0伏。 此时、我是否可以使用涓流充电对其进行充电?
因为当电池电量耗尽时、电压为0V、充电器会判断没有电池。 因此、它无法对电池进行充电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kevin 老师好!
Unknown 说:电池电量耗尽时、电池具有可切断电源路径的保护板。 此时、电池电压为0伏。 此时、我是否可以使用涓流充电对其进行充电?
因为当电池电量耗尽时、电压为0V、充电器会判断没有电池。 因此、它无法对电池充电。
我们具有预充电功能、该功能应该能够为电池提供低电压电流。
Unknown 说:BQ24725具有 MPS MP2760 涓流充电功能? 或者您有其他更好的建议吗?
根据数据表、MP2760是一种降压/升压充电器。 您正在寻找类似的降压/升压充电器还是仅一种降压充电器?
此致、
Christian。