This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:UCD7138的不规则 PWM 输出

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335759/ucd7138-irregular-pwm-output-of-ucd7138

器件型号:UCD7138

您好!

我正在从事 LLC 转换器设计、其中使用 UCD7138DRST 作为同步 MOSFET 的栅极驱动器(两个并联)。

我禁用了 DTC 输入、同时将 CTRL 引脚从外部接地、因此 PWM 输出与输入保持一致(请参阅原理图)、栅极电阻均为2.2欧姆。

如您所注意到的、栅极驱动器的输出是不规则的、即脉宽变化、同时 PWM 有时缺失。

此外、辅助电源读取消耗的电流的波动。 对于两个 UCD7138栅极驱动器、在正常运行时消耗的电流接近130mA。 然而、当 PWM 输出丢失时、它有时几乎降至零。

另外、当消耗的电流减小时、输入脉冲(在 IN 引脚上)的峰值振幅会减小、而当输入脉冲(在 IN 引脚上)为峰值振幅3.3V (正确)时、IC 会消耗130mA。

IC 出现此类行为的原因是什么? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 CTRL 接地、则输出应跟随输入。 否则、UCD7138可能会发生 ESDed 或输出短路。  

    您能否打开栅极电阻器?  或更换为新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!
    感谢您的建议。

    我用新器件替换了现有的 UCD7138栅极驱动器、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。