请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD7138 您好!
我正在从事 LLC 转换器设计、其中使用 UCD7138DRST 作为同步 MOSFET 的栅极驱动器(两个并联)。
我禁用了 DTC 输入、同时将 CTRL 引脚从外部接地、因此 PWM 输出与输入保持一致(请参阅原理图)、栅极电阻均为2.2欧姆。
如您所注意到的、栅极驱动器的输出是不规则的、即脉宽变化、同时 PWM 有时缺失。
此外、辅助电源读取消耗的电流的波动。 对于两个 UCD7138栅极驱动器、在正常运行时消耗的电流接近130mA。 然而、当 PWM 输出丢失时、它有时几乎降至零。
另外、当消耗的电流减小时、输入脉冲(在 IN 引脚上)的峰值振幅会减小、而当输入脉冲(在 IN 引脚上)为峰值振幅3.3V (正确)时、IC 会消耗130mA。
IC 出现此类行为的原因是什么? 有什么建议吗?