This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51521-Q1:布局审查

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332880/lm51521-q1-layout-review

器件型号:LM51521-Q1

您好!

请添加我的朋友,我将通过隐私消息传递布局文件。

请帮助进行布局 审核。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您使用 E2E 论坛、我已向您发送申请、现在将等待您的布局文件。

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉我得到了以下的延迟:

    - CSn 和 CSP 线路正在穿过 Q2 FET、这可能不是很可取、因为可能会有从 Q2到电流检测线路的噪声拾取、但它们之间有一个接地层、因此应该没问题。 但按照规则、最好避免这种情况。 此外、C536应尽可能靠近 IC、而且在布局中、我可以看到、它能够更靠近 IC。

    -当电流经过高侧 FET 的 Q2时,输出电容在升压模式和旁路模式之间共享,当二极管 D1通过电流时,可能会出现问题,因为我看到陶瓷仅用于升压模式,而电解模式用于另一种模式, 据我所知,这基本上不是一个好的做法。

    -HO 引脚(IC 的引脚5)一开始较薄、它应该尽可能厚、因为这是栅极驱动引脚。

    -RT 引脚电阻器 R536应更靠近 IC。

    - AGND 应该与 PGND 分开,并应该有一个小网连接它们在一起,而不是相同的。 IC 的一些敏感器件连接到 AGND、可能会从 PGND 拾取噪声、这些噪声可能来自 SW 节点或功率级。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    非常感谢您的评论结果。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不用客气。

    Br、

    哈龙