This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:RQOD

Guru**** 2509605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997, TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331150/tps22997-rqod

器件型号:TPS22997
主题中讨论的其他器件: TPS22998

团队问候,

我有疑问。
我认为 TPS22997具有可 使用外部电阻器进行编程的 QOD 功能。

但我们可以看到 RQOD 规格如下所示。



规格是否正确? 如果、是的、这意味着什么?

此致、
山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达佐木山市

    外部 QOD 通过与 ON 信号交互的外部 FET 接地。

    当 ON 信号为低电平时、FET 偏置、QOD 引脚接地。 数据表中的 RQOD 参数指定了内部 FET 的导通电阻、以便在 QOD 处于活动状态(基本上与外部 QOD 电阻串联)时考虑到该电阻。

    我意识到我们可以在数据表中更清楚地说明这一点、并将提出一个澄清请求。

    谢谢、此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-san、

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-san、

    我的客户有意见。  50欧姆的 FET 导通电阻值太大。 客户不敢相信、因为他没有看到50欧姆的导通电阻。
    客户希望我们 再次确认。

    您是否建议我回答?

    此致、
    山崎明久  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达佐木山市

    我曾反复与我们的系统团队核实过、50欧姆的阻抗是正确的。

    它是一个非常小的 FET、因为毫欧范围内的 FET 会占用过多裸片面积。 此外、如果电阻过低(毫欧)、则会将过多的电流拉至接地端、并可能在关断状态下损坏器件。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-san、

    感谢您的评论。

    客户将 TPS22997与 TPS22998进行了比较。 他 评论如下。

    --customer comment--客户评论--
    当 查看  TPS22998数据表中的详细说明概述时、需要说明以下内容。

    TPS22998器件在开关关断时使用快速输出放电、通过内部50 Ω 电阻器将输出下拉至0V。

    这显然意味着内部电阻的50 Ω。  换句话说、Rqod 可能表示内部电阻的50 Ω。
    (Ω、如果 Rqod 是 FET 的导通电阻、 Ω 应该有一个关于内部电阻值的描述、但是在任何地方都没有描述。)

    相比之下、TPS22997数据表说明了:

    TPS22997器件具有可选的 QOD 引脚、用于快速输出放电
    当开关关闭时、输出的下降时间(tFALL)可以通过外部电容器进行调整。

    他认为最后一个电容器是电阻器的错误。
    就他比较这条语句而言、我们必须认为 Rqod 的50 Ω 是一个内部电阻器。

    --客户评论已完成---


    在查看 TPS22997与 TPS22998之间的差异时、我们应该考虑 Rqod 的哪些问题?
    非常感谢您的建议。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-san、

    可否告知我、  在查看 TPS22997与 TPS22998之间的区别时、我将如何与客户讨论 Rqod?

    为了赢得胜利、我需要您的帮助。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达佐木山市

    我在过去几天外出了-为延误道歉。

    TPS22998有一个固定的内部 QOD、其工作逻辑非常类似于997的 QOD (在 低电平时激活 QOD 路径)、例外情况是998没有外部引脚连接串联电阻来自定义 QOD 值。 我们 在数据表中将此值指定为 RQOD。

    "电容器"基准是数据表中的一个拼写错误、我已经提交了一个使其切换到电阻的请求单。  

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim-san、

    感谢您的评论.

    我想澄清一下、对于 QOD、TPS22998内部的50欧姆电阻器。 在数据表中  
    TPS22998器件在开关关断时使用快速输出放电、通过内部50 Ω 电阻器将输出下拉至0V。

    尽管 一个 Ω 50k Ω 电阻器 是在 TPS22998 数据表中编写的、 是否意味着 QOD FET 和 TPS22997的 RON 电阻?

    非常感谢您的评论。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达佐木山市

    这是相同的概念-我们只是说它是一个作为功能发言的抽象的电阻器、当 FET 闭合时、导通电阻看起来是相同的。  

    此致、
    时间