This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:VIN DC24V (18-28V) VOUT DC48~65V 3.4A

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337262/lm5035c-vin-dc24v-18-28v-vout-dc48-65v-3-4a

器件型号:LM5035C

您好!

 LM5035C 是否可以满足以下应用? 有什么参考设计可以分享给我们吗? 谢谢!

输入电压 DC24V (18-28V)

VOUT DC48~65V 3.4A

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LM5035C 可以满足该规格。 有可用的 EVM、但我找不到与您的规格类似的此器件的任何参考设计。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva433

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍洛~ 
    根据公司需求提供电路图和变压器规格(芯线、Bobbin 线径、线圈比、电感)
    隔离式 DC 到 DC 规格:输入电压:DC24V (18-28V)、输出电压:48-65V/3.4A +/-3%、效率:>90% 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍洛~ 
    根据公司需求提供电路图和变压器规格(芯线、Bobbin 线径、线圈比、电感)
    隔离式 DC 到 DC 规格:输入电压:DC24V (18-28V)、输出电压:48-65V/3.4A +/-3%、效率:>90% 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 EVM、但进行设计以满足您的规格。 它的基本功能是设计一个半桥转换器、您可以在因特网上搜索或从大学教科书中查找设计步骤。 您需要自行设计。 示例是 EVM。