Other Parts Discussed in Thread: LM5035C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5035C 您好!
LM5035C 是否可以满足以下应用? 有什么参考设计可以分享给我们吗? 谢谢!
输入电压 DC24V (18-28V)
VOUT DC48~65V 3.4A
杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、LM5035C 可以满足该规格。 有可用的 EVM、但我找不到与您的规格类似的此器件的任何参考设计。