This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630置位 FLT 并切断输出以尝试驱动电感负载。

Guru**** 2531310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336524/tps2663-tps26630-assert-flt-and-cut-output-trying-to-drive-inductive-load

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS27SA08

您好

使用此电子保险丝、我们将遇到并导出行为。

在锁扣控制器的新设计中、我们使用 TPS26630作为从 LiPo 电池进行+24V 通信的主开关。

电子保险丝的输出端被馈送到 TPS27SA08 HS 智能开关中、该开关控制为气动系统产生压力的24V 直流电机。 电子保险丝和 HS 开关均由 MCU 控制。

在首次运行时、我们启用电子保险丝并等待 PG 信号、之后、如果需要、我们会通过启用 HS 开关来启用直流电机。

大多数情况下、当我们启用直流电机时、由其运行产生的噪声会导致超出行为、TPS26630的 FLT 引脚会被置位、如果我们通过将引脚11连接到 GND 将模式配置为重试、 电子保险丝保持故障状态、输出生成大约+4V 的脉冲

我们可以确定问题出在直流电机、但有什么方法可以滤除或保护电子保险丝不受这种影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    请分享原理图以供回顾。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    请参阅随附文件。

    在第1页上、您将找到电路的主电源、该电路可为+5V 和两个+3v3电压轨提供输入保护和电源。

    页2对应于产生问题的电子保险丝、页3是用作电机驱动器的 HS 开关。

    此致、

    e2e.ti.com/.../6014.Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

     我会在周一回来的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    1.在高状态下它的价值是什么?

    2.我们需要捕捉一些波形 请捕获 VIN、VOUT、输入电流、FLT、PG、S HDN、 问题期间为 BGATE、DRV。

    3.这种行为是可重复的吗?

    此致

    G·库纳尔