主题中讨论的其他器件:TPS27SA08
您好
使用此电子保险丝、我们将遇到并导出行为。
在锁扣控制器的新设计中、我们使用 TPS26630作为从 LiPo 电池进行+24V 通信的主开关。
电子保险丝的输出端被馈送到 TPS27SA08 HS 智能开关中、该开关控制为气动系统产生压力的24V 直流电机。 电子保险丝和 HS 开关均由 MCU 控制。
在首次运行时、我们启用电子保险丝并等待 PG 信号、之后、如果需要、我们会通过启用 HS 开关来启用直流电机。
大多数情况下、当我们启用直流电机时、由其运行产生的噪声会导致超出行为、TPS26630的 FLT 引脚会被置位、如果我们通过将引脚11连接到 GND 将模式配置为重试、 电子保险丝保持故障状态、输出生成大约+4V 的脉冲
我们可以确定问题出在直流电机、但有什么方法可以滤除或保护电子保险丝不受这种影响?
此致、