Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A
您好
我将使用 tps61177a 并尝试使用 i2c 检查寄存器、其中我在发送从器件地址后接收 NACK、
我的硬件如下所示、按引脚顺序
1 - 4.7k Ω 的上拉电阻连接到微控制器的数据引脚
2 - 4.7k Ω 的上拉电阻连接到微控制器的时钟引脚
3 -常闭
4 - 490nF 旁路至 GND
5 -接地
6 -常闭
7 -常闭
8 nC
9 -常闭
10 -常闭
11 -常闭
12 -常闭
13 -常闭
14 -常闭
15 -接地
16 -常闭
17 -常闭
18 -输入电源为3.3V 且电容为10uF 的电容器
19 -上拉10k Ω 以启用
20 -常闭
请建议上述引脚是否有任何错误、在这里、我只想首先测试 i2c、因此忽略与 LED 驱动相关的引脚
您可以查看下图:我如何从2041器件