This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:电源管理论坛

Guru**** 2626805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335702/tps61177a-power-management-forum

器件型号:TPS61177A

您好

我将使用 tps61177a 并尝试使用 i2c 检查寄存器、其中我在发送从器件地址后接收 NACK、

我的硬件如下所示、按引脚顺序

1 - 4.7k Ω 的上拉电阻连接到微控制器的数据引脚

2 -  4.7k Ω 的上拉电阻连接到微控制器的时钟引脚

3 -常闭

4 - 490nF 旁路至 GND

5 -接地

6 -常闭

7 -常闭

8 nC

9 -常闭

10 -常闭  

11 -常闭

12 -常闭

13 -常闭

14 -常闭

15 -接地

16 -常闭

17 -常闭

18 -输入电源为3.3V 且电容为10uF 的电容器

19 -上拉10k Ω 以启用  

20 -常闭

请建议上述引脚是否有任何错误、在这里、我只想首先测试 i2c、因此忽略与 LED 驱动相关的引脚

您可以查看下图:我如何从2041器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否将原理图发送给我、以便进行仔细检查? 如果您有保密顾虑、可以通过私人消息将其发送给我。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件的地址是2c 或 else 58  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    地址为58h。 你是否曾尝试上拉 PWMB (引脚20)?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了一次又一次移除了上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试它仍然 没有给出确认,哪种模式更好地使用标准模式或快速模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您可以向我发送您的 I2C 命令的波形吗? 我是指 SCL 和 SDA。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它在向我的 IC bcz 提供5V 电源电压后现在可以工作出厂设置的默认阈值是3.5V、假设3.3V 不能让我的 IC 工作、但数据表肯定之前提到过它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢通知、我将检查此规格。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我无法将数据保存在 EEPROM 中,我完全按照数据表中提到的那样进行操作。 我的使能引脚现在仅默认为高电平、我将 pwmb 引脚设置为低电平、然后按如下所示发送数据帧58h FFh 80h、然后再次尝试读取数据、但没有返回任何值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    器件在每个步骤中是否发送了确认?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的,它确实给我发送了确认,请说明到底需要做什么一步一步一步地保存内容到 EEPROM。 指定使能端应变为高电平并将 pwmb 引脚设置为低电平、然后发送58h FFH 80h。在此之后、我看到只有在打开电源恢复正常状态后、时钟才会变为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将检查这一点并在稍后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克