主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、、 BQ25792
您好
客户希望 通过 高级通信更改 UTD 值。
执行以下操作:
读取0x46e9、返回的第三个字节为03、我要将其更改为02
2.写:写 E9 46 02 3e
3.在0x60中写入校验和 FF -(E9+46+02)= CE、数据长度05
4.再次读取 UTD 延迟值。 发现该值未更改、应为03。

请帮助检查它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
客户希望 通过 高级通信更改 UTD 值。
执行以下操作:
读取0x46e9、返回的第三个字节为03、我要将其更改为02
2.写:写 E9 46 02 3e
3.在0x60中写入校验和 FF -(E9+46+02)= CE、数据长度05
4.再次读取 UTD 延迟值。 发现该值未更改、应为03。

请帮助检查它。
谢谢
星形
您好、Star:
确保在 BQStudio 中已关闭自动刷新!
若要更改数据存储器参数、请执行以下步骤:
1.将数据存储器参数的地址写入 MAC 地址
W 0xAA 0x3E 0xE9 0x46
2.将数据存储器参数的新值写入地址0x40
W 0xAA 0x40 0x02
3.计算校验和
0xFF -(0xE9 + 0x46 + 0x02)= 0xCE
4.将校验和写入0x60
W 0xAA 0x60 0xCE
5.将长度写入0x61
W 0xAA 0x61 0x05
(长度= 2个地址字节+ 1个数据字节+ 1个校验和字节+ 1个长度字节)
这些步骤显示了每个写入命令是分开的、但可以通过一个写入命令发送步骤1和2、也可以发送步骤4和5。
此致、
尼克·理查兹
您好、Nick Richards
感谢您的回复。
我有一个新问题、我们在库仑计中使用 bq28z610、在充电管理芯片中使用 bq25792
适配器已插入、绿灯、继续为电池充电。 当绿光熄灭时、我读出 bq28z601中的0x2C 寄存器、发现值约为0x5B 和0x5C、也就是说、电量百分比约为91% 92%。 为什么满载时它不是100%、可以在哪里配置它以达到100%?
此致、
丽水洁