This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610更改 UTD 失败

Guru**** 1379900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333721/bq28z610-bq28z610-change-utd-fail

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、、 BQ25792

您好  

客户希望  通过 高级通信更改 UTD 值。

执行以下操作:

读取0x46e9、返回的第三个字节为03、我要将其更改为02

2.写:写 E9 46 02 3e

3.在0x60中写入校验和 FF -(E9+46+02)= CE、数据长度05

4.再次读取 UTD 延迟值。 发现该值未更改、应为03。 

请帮助检查它。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    确保在 BQStudio 中已关闭自动刷新!  

    若要更改数据存储器参数、请执行以下步骤:

    1.将数据存储器参数的地址写入 MAC 地址
    W 0xAA 0x3E 0xE9 0x46

    2.将数据存储器参数的新值写入地址0x40
    W 0xAA 0x40 0x02

    3.计算校验和
    0xFF -(0xE9 + 0x46 + 0x02)= 0xCE

    4.将校验和写入0x60
    W 0xAA 0x60 0xCE

    5.将长度写入0x61
    W 0xAA 0x61 0x05
    (长度= 2个地址字节+ 1个数据字节+ 1个校验和字节+ 1个长度字节)

    这些步骤显示了每个写入命令是分开的、但可以通过一个写入命令发送步骤1和2、也可以发送步骤4和5。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick Richards

    感谢您的回复。

    我有一个新问题、我们在库仑计中使用 bq28z610、在充电管理芯片中使用 bq25792

    适配器已插入、绿灯、继续为电池充电。 当绿光熄灭时、我读出 bq28z601中的0x2C 寄存器、发现值约为0x5B 和0x5C、也就是说、电量百分比约为91% 92%。 为什么满载时它不是100%、可以在哪里配置它以达到100%?

    此致、

    丽水洁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、lishujie、

    您可以发布有关此问题的新主题吗? 您的问题与原始问题完全无关。 这是为了确保我们的 e2e 支持对其他查看该主题的人是直接的。 当您发布新的主题时、请确保包含电量监测计的 gg 文件、并尝试获取显示充电过程发生的日志文件。

    此致、
    尼克·理查兹