This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:电源系统在 VCCA=0.69V 时在无引导模式下发生故障、而在我们自己的电路板上成功通过 SD 卡引导模式。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16413Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338763/tps6594-q1-the-power-supply-system-fails-with-vcca-0-69v-in-the-no-boot-mode-while-it-sucesses-in-the-sd-card-boot-mode-on-our-own-board

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD16413Q5A

您好!

    首先、我们需要澄清一点、我们的电路板设计完全符合 J721S2X SOMG01EVM 和 J721EXCP01EVM。 我们已经测试过、EVM 可以在无引导模式和 SD 卡引导模式下正常工作。 但对于我们自己的电路板、 我们会遇到一些问题。

    关键问题被描述为以下问题: 在 SD 卡引导模式中、电源系统可以 正常工作、VCCA 电压为3.3V、所有输出电压均正常、包括 LDOx 和 BUCKx_OUT。 但是、一旦我们通过上拉引脚将板更改为"无引导"模式、  D26、E24、 C28 ,  G27 C19: VCCA 将为0.69V 。  从 SD 卡模式到无引导模式的唯一变化是电路板上的 DIP 开关状态、该状态与以下配置相匹配。  问题的根本原因可能是什么?

a)配置参考

b) SW8电路

c) SW9电路

 

 在这种情况下、准确结果如下:

1)VSYS_3V3为3.3V、VCCA_3V3为0.69V;

2) LDO2 (VDD_MCU_GPIORET_3V3)输出电压为1.3V、 所有其他输出电压为0V、包括 LDOx 和 BUCKx_OUT;

3)引脚上的电压值 D26、E24和 C28 约为2.3V;

4) 4)我们无法通过 I2C 读取寄存器内容;

5) 5) LDOCTRC 和 LDOVINT 为0V;

从上述测量结果来看、我们还有一些问题。

 问题1, VSYS_3V3为3.3V、VCCA_3V3为0.69V。 直观地说、CSD16413Q5A FET 似乎在无引导模式下未传导。  如果我们将 SW8[8:1]= 0001 和 SW9[8:1]= 0000 0000 ,电源系统也可以正常工作,它似乎是 G27 C19 引脚对电源系统没有影响。  但是、一旦我们将 SW8[8:1]= 0001 和 SW9[8:1]= 0000 1110 即、假设我们从上拉 所有三个引脚, D26、E24、C28 VCCA 将为0.69V (实际上、无论我们是否上拉其中的任何一个、VCCA 始终为0V)。 如何 上拉引脚是否会影响 CSD16413Q5A FET 功能?


VCCA 启动序列为:

 问题2 ,根据上面的说明、我们可以发现 在无引导模式下、LDO2上有1.3V 的残余电压。 我们猜测是否是 根本原因导致 VCCA = 0.69V。 如果可以、哪一种最有可能导致1.3V 残余电压?  电容过大? 泄漏电流是多少? 或 LDO/OV 条件连接到作为负载开关的 UV? 我们无法专注于 残余电压的根本原因。 我们应该怎么做才能找到残余电压的根本原因?

 问题3 现在我们测量引脚上的电压 D26、E24、 C28 ,该值约为2.3V。 但根据 c) SW9电路,正确值应为3.0V =3.3V*10K/(10K+1K)。  这是什么原因呢?

 问题4 ,为什么我们不能通过 I2C 读取这三个 PMIC 的寄存器内容?是否 因为 VCCA 是0.69V?

 问题5 ,为什么 LDOCTRC 和 LDOVINT 电压为0V? 因为 VCCA 为0.69V 吗?

Br、

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

    说到 J7 EVM 并复制原理图、由于 PMIC 团队没有从头开始设计该 EVM、我只能提供有限的帮助。

    请转到 处理器论坛、那里的客户可以为有关 DIP 开关的设置提供最佳帮助。之后、我们可以查看 PMIC 侧是否仍有问题。

    我将在初始帖子中回答我可以做的事情。

    4) 4)我们无法通过 I2C 读取寄存器内容;

    5) 5) LDOCTRC 和 LDOVINT 为0V;

    [/报价]

    这些 LDO 用于内部逻辑、这意味着它不导通、也不会对任何通信做出响应。

    请按比例获取具有电压问题的 VCCA、VSYS 和 LDO 的示波器屏幕截图。

    可以这么做吗? 请使每次除法与下面的相同。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、

    您是否在同一系统上与 Rongqin 合作?

    Br、

    尼古拉斯