This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:未充电

Guru**** 2503455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335364/bq24040-not-charging

器件型号:BQ24040

大家好。

我尝试使用 BQ24040为锂离子电池充电、但它没有充电。

在此期间、/CHG 引脚处于高电平、PG 引脚未达到0V、保持在约500mV。


当我取出电池进行故障排除、并将其设置为"电池检测模式"时、VOUT 为0V。

请提供您对这一现象的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供原理图?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是原理图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS 电压是多少、是否连接了热敏电阻? PG 不是低电平意味着输入不正确。 您能否测量输入电压和输出电压?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    NTC:6.8k、β Ω:3435热敏电阻已连接。

    由于电压因器件而异、因此我将发送每个的波形图像。

    ①-1:器件① μ F、正在充电
    ① Ω-2:器件① Ω、TTDM
    ②-1:器件② μ F、正在充电
    ② Ω-2:器件② Ω、TTDM
    ③-1:器件③ μ F、正在充电
    ③ Ω-2:器件③ Ω、TTDM

    CH1:Vin、CH2:Vout、ch3:/VTS、PG:VTS

    器件③可以正常充电。
    所有波形都是在25°C 周围的环境中测量的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PG 应为 GND 或拉至高电平、而不是500mV。 您可以尝试 ABA 交换吗? 换言之、将已知良好的单元放置在坏板上、将坏单元放置在已知良好的板上。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /MCU 将 PG 上拉至3V。

    抱歉、我无法尝试 ABA 交换。

    这种现象现在经常发生。
    您能想到为什么 Vout 在 TTDM 中像①-2和②-2那样表现异常吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们需要调试 IC 和/或板是否已损坏。 一个收费正常,但其他人不知道的事实。

    请执行 ABA 交换并报告结果。

    此外、我无法在提供的示波器中观察到 TS 电压的参考点。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解 IC 和/或电路板可能已损坏。
    能否  执行 ABA 交换。

    另外、我有两个问题。
    1.这种现象可能是由哪种 IC 或电路板损坏引起的?
    2.原理图有问题吗

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.很难知道。 很可能与制造业有关。 正在等待交换。

    2.原理图不错。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔