请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61220 主题中讨论的其他器件:TPS61071、 TPS61322
团队成员
客户评估我们的 TLV61220和 TPS61071、EE 是 典型电机、电压应从0.9~1.5V 升压到3.3V。 以下支持需求:
1. TI 有许多 UVLO 设置、例如 TLV61220、有什么注意事项是0.5-0.7V、TPS61071是0.8V。 作为电池供应商的反馈、电池的输出电压不能低于0.9V、否则电池可能会膨胀。
2.您对此应用的推荐器件是什么?最好是将 UVLO 设置为0.9V、而无需 EN 引脚。中的电阻分压器
感谢您发送编修。
乔
3月18日