This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:使用碱性锌锰电池供电时的器件建议

Guru**** 2381020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071, TLV61220, TPS61322
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337941/tlv61220-device-recommendation-when-using-alkaline-zinc-manganese-battery-as-power-supply

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件:TPS61071TPS61322

团队成员

客户评估我们的 TLV61220和 TPS61071、EE 是 典型电机、电压应从0.9~1.5V 升压到3.3V。 以下支持需求:

1. TI 有许多 UVLO 设置、例如 TLV61220、有什么注意事项是0.5-0.7V、TPS61071是0.8V。 作为电池供应商的反馈、电池的输出电压不能低于0.9V、否则电池可能会膨胀。

2.您对此应用的推荐器件是什么?最好是将 UVLO 设置为0.9V、而无需 EN 引脚。中的电阻分压器

感谢您发送编修。

3月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,ć

    正如我所知、客户需要0.9V EN 下降阈值。 您可以试用 TPS61322吗? 输入电压关断大约为0.8~V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尼

    感谢您的推荐。 我想澄清第一个问题、如果电池最低电压为0.9V、那么其他 UVLO 的设计是什么、例如0.5~0.7V。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    考虑因素是、一些客户需要低 Vin 启动、并且需要在电池高于0.9V 时、除了下降序列之外、转换器工作。 这是共同的考虑因素。 对于器件设计、实现通常较低的 UVLO 功能很难实现、而通过外部元件可以实现更高的 UVLO、但较低的 ULVO 可能仅取决于器件本身。