Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQ27Z746, BQ25638EVM
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746、
您好
在采用 BQ25638的客户设计中、当他们在不同的3.0V、3.6V 和4.1V 电压下对10个-100mA 充电时、我们发现4.1V 的电压需要达到40mA 才能为电池充电。
10个-30mA VBUS 输入具有设定的电流值输入、但电池终端没有。 当前值。 这种现象的原因是什么?

ICHG 配置3200mA、3.0V 并进入到3.5V 快速充电。 快速充电电流为3.2A。 当达到3.5V 时、快速充电电流将跳至大约3.4A。
这种现象的原因是什么?
正在等待您的回复。
谢谢
星形