This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:BQ25638充电查询

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQ27Z746, BQ25638EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335535/bq25638-bq25638-charging-query

器件型号:BQ25638
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

您好  

在采用 BQ25638的客户设计中、当他们在不同的3.0V、3.6V 和4.1V 电压下对10个-100mA 充电时、我们发现4.1V 的电压需要达到40mA 才能为电池充电。

10个-30mA VBUS 输入具有设定的电流值输入、但电池终端没有。 当前值。 这种现象的原因是什么?

ICHG 配置3200mA、3.0V 并进入到3.5V 快速充电。 快速充电电流为3.2A。 当达到3.5V 时、快速充电电流将跳至大约3.4A。

  这种现象的原因是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我们需要其他信息来确定这些行为的原因:  

    ICHG 配置3200mA、3.0V 并进入到3.5V 快速充电。 快速充电电流为3.2A。 当达到3.5V 时、快速充电电流将跳至大约3.4A。

      这种现象的原因是什么?

    [/报价]

    对于第二个问题:

    • 连接了什么 VIN 电压和电流?
    • VSYSMIN 设置为什么?  
    • CHG_STAT 状态是什么?
    • VSYS_STAT、VINDPM_STAT 或 IINDPM_STAT 是否设置为1?  
    • 使用了什么方法?您估计快速电荷测量的精度是多少?

    谢谢!

    凯瑟琳·赫卡贝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队,

    对于您的第一个问题、VREG、VRECHG、ITERM 和 EN_TERM 设置为什么?  CHG_STAT 寄存器状态是什么?

    A:VREG=4.2V、VRECHG=4.0V (VRECHG 位 设置为1)、EN_TERM 设置为1。CHG_STAT 为 快速充电(CC)。

    对于第二个问题:

    • 连接了什么 VIN 电压和电流?  -> 5V 3A DC 电源
    • VSYSMIN 设置为什么?  -> VSYSMIN 设置为3.52V
    • CHG_STAT 状态是什么? ->  快速充电(CC)
    • VSYS_STAT、VINDPM_STAT 或 IINDPM_STAT 是否设置为1? ->VSYS_STAT=不在 VSYSMIN 调节范围内,VINDPM_STAT=正常,
    • 使用什么方法以及您估计快速充电测量的准确度是多少?->使用5V/3a 直流电源为电池仿真器充电、将仿真器的初始电压设置为3.3V、然后将电池仿真器电压调整为3.5V,充电电流应为3.2A±3%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eajon:

    对于您的第一个问题:

    我们正在努力复制 您的 团队观察到的行为、并将在明天结束时取得成果。  我们还有几个问题:

    • VINDPM_STAT、VSYS_STAT 还是 IINDPM_STAT 设置为1?  
    • 我们不确定 bq27z746在这些低电流下是否具有足够的分辨率。  您能否通过连接感应电阻器和万用表等其他方法确认结果?  

    对于第二个问题:

    • ICHG 精度为+/- 5%、如果测量精度额外+/- 3%、则3.4A 在规格范围内。  由于电池电压接近 VSYSMIN、因此会出现这种变化。  这将导致 BATFET 从线性模式转换为 PWM 模式、并可能导致电池充电电流增加或减少。
    • 在一个还是多个器件上观察到电流增加到了3.4A?  

    谢谢!

    凯瑟琳·赫卡贝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

     VINDPM_STAT  设置为1、VSYS_STAT 和 IINDPM_STAT 设置为0。

    您能否通过连接感应电阻器和万用表等其他方法确认结果?  

    ->我们将 bq25638EVM 直接连接到电池模拟器,测试结果相同。

        

    对于第二个问题:

    • 在一个还是多个器件上观察到电流增加到了3.4A? ->多个设备。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eajon:

    对于您的第一个问题:

    • 我们能够复制您的团队在 EVM 中观察到的结果。  BQ25638是一款100mA 5A 充电器、并非专为在电池电压接近适配器电压时具有较低适配器电流的情况下实现可靠充电启动而设计。  
    • 不过、我们观察到、如果您开始在具有10mA -30mA 适配器电流限制的较低电池电压(<= 3.8V)下充电、然后逐渐将电池增加到4.1V、则在达到4.1V 时仍能继续充电。  此行为与非实验室实施类似。

    对于第二个问题:

    • 该行为处于所用测量方法的规格范围内。

    谢谢!

    凯瑟琳·赫卡贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katherine、

     这是因为我们的产品需要支持10个-30mA 充电电流。 VINDPM 设置为4.72-4.8V.10、-30mA 充电在4.1V 下可以正常、但我想知道这是否会对充电 IC 产生不良影响。

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eajon:

    这不会对充电 IC 产生不良影响。  

    此致、

    凯瑟琳·赫卡贝