This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电源路径电池电压升压配置

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338407/bq24610-power-path-battery-voltage-boost-configuration

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ25750

您好、TI!

我正在设计医疗设备、并正在考虑使用 BQ24610充电器。 是否推荐在新设计中使用此器件?

电池配置为锂离子3S2P、标称电压为11.1V、容量为7Ah。

充电器输入的电源电压为24V 225W。

具有电源路径的充电器电路必须能够以2安的电流为电池充电、并能够以24V 电压为系统提供高达6A 的电流。

如果未连接电源、则电池必须能够在24V 电压下为系统提供6A 电流;尽管电池电压仅为11.1V。

我计划使用 LM5123升压 IC 将电池电压升高到24V、以便在交流电断开时驱动系统。

 升压电路是否应放置 在 BQ24610EVM BATDRV 充电器 MOSFET 的漏极或源极中?

  如果交流电压断开、我是否应该包括额外的 MOSFET 来控制升压电路的输入和输出?

我还可以选择使用15V、225W 电源。

采用该选项时、无论是否连接了交流电、都将始终使用升压电路。

我认为这是一个更简单的解决方案、但我不知道是否会推荐它。

TI 是否有可帮助进行此电源设计的现场应用工程师(FAE)?

谢谢。

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    感谢您与我们联系。  

    您需要独立器件还是对由 I2C/SMBus 控制的器件敞开心扉?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我认为、只要我可以使用无源器件设置输入电流/电压、输出电流/电压等、I2C/SMBus 接口就可以成为充电器的可选功能。

    我 当时正在考虑使用 BQ25750、但 我收到一个有缺陷的 EVM、而且库存中没有其他可更换的器件。 高 电池节数 功能和 I2C 接口并不是必需的、因此我考虑改用更简单的独立解决方案。 如果更推荐这个或其他选项,那么我会再次考虑它。

    谢谢。

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    我认为 BQ24610会是您的选择。 我链接了一个类似的 E2E 问题、我在其中展示了升压转换器应该可以使用的位置。 我尚未对此设计进行测试、这不是典型的设计、因此我无法保证此设计能够正常工作。

    上一篇文章:升压

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢 BQ24610确认。

    对于升压定位、我担心当单元关闭时、升压电路会从电池汲取电流、对吗?

    也许我们可以在 BAT+和升压电路之间引入一个晶体管、也由 BATDRV 驱动? 目的是在单元关闭时断开升压电路与电池的连接。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    也许我们可以在 BAT+和升压电路之间引入晶体管,也可以由 BATDRV 驱动? 用于在装置关闭时断开升压电路与电池的连接。

    BATDRV 应该能够驱动两个 MOSFET、但这不是我们所测试的。 这是您必须测试的内容。

    此致、

    Christian。