Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM, BQ25750
主题中讨论的其他器件:, BQ25750
您好、TI!
我正在设计医疗设备、并正在考虑使用 BQ24610充电器。 是否推荐在新设计中使用此器件?
电池配置为锂离子3S2P、标称电压为11.1V、容量为7Ah。
充电器输入的电源电压为24V 225W。
具有电源路径的充电器电路必须能够以2安的电流为电池充电、并能够以24V 电压为系统提供高达6A 的电流。
如果未连接电源、则电池必须能够在24V 电压下为系统提供6A 电流;尽管电池电压仅为11.1V。
我计划使用 LM5123升压 IC 将电池电压升高到24V、以便在交流电断开时驱动系统。
升压电路是否应放置 在 BQ24610EVM BATDRV 充电器 MOSFET 的漏极或源极中?
如果交流电压断开、我是否应该包括额外的 MOSFET 来控制升压电路的输入和输出?
我还可以选择使用15V、225W 电源。
采用该选项时、无论是否连接了交流电、都将始终使用升压电路。
我认为这是一个更简单的解决方案、但我不知道是否会推荐它。
TI 是否有可帮助进行此电源设计的现场应用工程师(FAE)?
谢谢。
拉斐尔