主题中讨论的其他器件:TPS65993、
您好、我们计划 在新设计中使用 TPS65994AERSLR、并准备用于微控制器 的代码、该代码将通过 I2C 加载 TPS65994AERSLR 的配置文件。
TPS65993_4 Application Customization 6.4.31工具可导出二进制、十六进制和 c config 文件。
您能否确认仅针对"低区(TPS6599x)"地址区域的补丁捆绑包是我们的 MCU 应通过 I2C 传输以在每次启动时配置 TPS65994AE 的正确有效载荷?
在选择"Full FLASH image (TPS6599x)"选项时、我们无法使 TI 工具生成 C 文件输出。
与 SLVUC38中的图5-1的流程图相关、请参阅"写入补丁捆绑包突发数据..." 步骤、是否应将0xACE00001标头 ID 字包含在发送到 PD 控制器的数据中?
我们不使用 EEPROM。
谢谢你。