This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:应将从 GUI 配置工具导出的哪个文件用于 I2C 配置?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336600/tps65994ae-which-file-export-from-gui-config-tool-should-be-used-for-i2c-config

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65993

您好、我们计划 在新设计中使用 TPS65994AERSLR、并准备用于微控制器 的代码、该代码将通过 I2C 加载 TPS65994AERSLR 的配置文件。

 TPS65993_4 Application Customization 6.4.31工具可导出二进制、十六进制和 c config 文件。

您能否确认仅针对"低区(TPS6599x)"地址区域的补丁捆绑包是我们的 MCU 应通过 I2C 传输以在每次启动时配置 TPS65994AE 的正确有效载荷?
在选择"Full FLASH image (TPS6599x)"选项时、我们无法使 TI 工具生成 C 文件输出。
与 SLVUC38中的图5-1的流程图相关、请参阅"写入补丁捆绑包突发数据..." 步骤、是否应将0xACE00001标头 ID 字包含在发送到 PD 控制器的数据中?

我们不使用 EEPROM。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道应用是什么吗? 您是否希望通过有关此产品的合规性测试?

    如果您想通过 I2C 更新 PD、低区保存选项是正确的选择。

    如果不使用 EEPROM、则不需要完整闪存映像。 完整闪存映像具有两个 CONFIG 副本、用于 EEPROM 的区域0和区域1。

    标头 ID 字位于发送到 PD 控制器的数据中

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我正在和 Becky 一起完成这个项目。)

    非常好、感谢您的答复。

    我们希望减少电路板上的器件数量、由于我们已经有了一个微控制器、因此我们想用它来配置 USB PD 控制器、而不是 EEPROM。 因此、我们计划将 MCU 连接到 USB PD 的 I2C_EC 端口、 是连接到 I2C3m 的 EEPROM。

    如果您想通过 I2C 更新 PD、低区保存选项是正确的选择。

    [...]

    标头 ID 字位于发送到 PD 控制器的数据中

    好的、太好了、感谢您的确认。

    您是否希望通过有关此产品的合规性测试?

    我们不会立即执行合规性测试、但我们希望将来有这种选择。 PD 补丁捆绑包或电路板上没有 EEPROM 是否会影响我们通过合规性测试的能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望稍后执行合规性测试、我建议您改用较新的器件。 但是、您需要联系当地的 TI FAE 联系人、获取有关该器件的更多信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、感谢您的分享。 感谢您的帮助。

    认为此问题已解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的荣幸!

    此致