This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:我们已将此 TLVM23615用于5V 500mA 输出、我们的输入电压为24V、但我们没有获得输出。 根据数据表、我们已将 RT 引脚与 VCC 连接。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339559/tlvm23615-we-have-used-this-tlvm23615-for-output-5v-500ma-our-input-voltage-is-24v-but-we-are-not-getting-the-output-as-per-the-data-sheet-we-have-connected-rt-pin-with-vcc

器件型号:TLVM23615

您好、TI 团队、

我们已将此 TLVM23615用于5V 500mA 输出、我们的输入电压为24V、但我们无法仅获得1.6V 的输出。 根据数据表、我们已将 RT 引脚与 VCC 连接。 我们的订购器件型号为"TLVM23615RDNR"请查看下面随附的原理图、以供参考。 请求查看并告知我此问题  

我们的目的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件的反馈引脚上不应有连接至 GND 的电容。 除 C113外、原理图看起来正常。

    如果 C113应是前馈电容器、则应连接在顶部反馈电阻器 R4上。 我建议断开 C113并重新测试。 测量 FB 引脚上的电压、确保它处于正确的电平。

    此致、