请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLVM23615 您好、TI 团队、
我们已将此 TLVM23615用于5V 500mA 输出、我们的输入电压为24V、但我们无法仅获得1.6V 的输出。 根据数据表、我们已将 RT 引脚与 VCC 连接。 我们的订购器件型号为"TLVM23615RDNR"请查看下面随附的原理图、以供参考。 请求查看并告知我此问题

我们的目的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.