请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:TUSB544
大家好!
我的客户希望在987主机应用程序中通过寄存器监控 HPD 状态。 它们当前通过 GPIO 报告 HPD 状态、但无法在0x5F 处获取 HPD 状态。
1. 987D 可以通过 I2C 从0x5F 或其他 寄存器报告 HPD 状态吗?
2. 是否设置了 IRQ 掩码来触发 HPD 状态更改的 IRQ?
3. 987D 可以同时从 GPIO 和寄存器报告 HPD 状态吗?
谢谢。此致、
G·滕