This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:寄存器上的 HPD 状态

Guru**** 2526420 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338209/tps65987d-hpd-status-on-register

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB544

大家好!

 我的客户希望在987主机应用程序中通过寄存器监控 HPD 状态。 它们当前通过 GPIO 报告 HPD 状态、但无法在0x5F 处获取 HPD 状态。

1. 987D 可以通过 I2C 从0x5F 或其他 寄存器报告 HPD 状态吗?

2. 是否设置了 IRQ 掩码来触发 HPD 状态更改的 IRQ?

3. 987D 可以同时从 GPIO 和寄存器报告 HPD 状态吗?

谢谢。此致、

G·滕

e2e.ti.com/.../361.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    user4370933 说:
    1.  987D 可以通过 I2C 从0x5F 或其他 寄存器报告 HPD 状态吗?

    是、0x5F。

    user4370933 说:
    2.  是否设置了任何 IRQ 掩码来触发 HPD 状态更改的 IRQ?

    状态更新[26]

    user4370933 说:
    3.  987D 可以同时从 GPIO 和寄存器报告 HPD 状态吗?

    可以。  我在使用您提供的项目文件时遇到了一些困难。  您能否评论一下这是不是 TBT 设计?

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     客户使用987D 和 Broadcom 解决方案、而不使用 TBT、他们使用 TUSB544、也需要 HPD 信号。 根据客户的报告、他们可以看到 GPIO 电平变化、但无法从0x5F 获取状态。 读取0x72 (GPIO 的状态)始终为0。  

     他们构建的 PJT 使用 v6.2.1。 或者为相关应用建议任何其他版本的 GUI?

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    最新的 GUI 是6.2.12版。  您能否提供完整的器件型号?

    TPS65987DDK/J?

    此致、

    克里斯